ABB-Technologie senkt Energieverbrauch des InterContinental Hotels Madrid um 40 Prozent
Mit ihrem Nachhaltigkeitsprogramm „Green Engage“ hat die InterContinental Hotels Group (IHG) ihre Hotels und Resorts in die Lage versetzt, den Energieverbrauch deutlich zu senken. Ein Schwerpunkt der Einsparung sind die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), die zwischen 60 und 80 Prozent des Energieverbrauchs eines Hotels ausmachen können.
Mit weltweit mehr als 5.500 Hotels in fast 100 Ländern möchte die IHG sicherstellen, dass sie einen Beitrag zum Schutz des Planeten leistet. IHG Green Engage ist ein unternehmensweites Online-Nachhaltigkeitsprogramm, mit dessen Hilfe die Hotels ihren Verbrauch von Energie, CO₂, Wasser und Abfall steuern und verwalten können. Damit sollen die Auswirkungen auf die Umwelt und die Betriebskosten insgesamt minimiert werden. Die Teilnahme am IHG Green Engage-Programm ist ein globaler Standard für alle Hotels mit insgesamt vier Stufen.
Das InterContinental Madrid ist ein wichtiger Bestandteil im Green Engage-Programm der IHG. Das 5-Sterne-Hotel am Paseo de la Castellana ist seit seiner Eröffnung vor 65 Jahren ein Wahrzeichen der spanischen Hotellerie. Es empfängt jährlich rund 100.000 Gäste, darunter Präsidenten, Vertreter von Königshäusern, Prominente und Geschäftsleute.
Das Hotel verfügt über acht Pumpengruppen, die die HLK-Systeme versorgen sowie die Warmwasserversorgung der Gästezimmer, Küchen und anderen Einrichtungen sicherstellen. Obwohl diese Systeme gut gewartet wurden und sich in einem guten Zustand befanden, war die Hotelleitung besorgt, dass deren Energieeffizienz unter den derzeitigen Best Practices lagen. Daher beauftragte das Management Exel Industrial, einen Vertriebspartner von ABB in Madrid, mit einer detaillierten Energieanalyse. Diese ergab, dass der Energieverbrauch des Hotels hoch war, insbesondere die Pumpen und Motoren liefern ineffizient.
„Die Studie hat gezeigt, dass 40 Prozent der Energie eingespart werden könnte, wenn die Frequenz des Motors um 10 Prozent gesenkt wird.“
– Enrique Bernad Lillo, Qualitäts- und Finanzmanager bei Exel Industrial
Bessere Prozessstabilität und Energieeinsparung
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden im Jahr 2016 die Pumpsysteme mit 13 variablen Drehzahlantrieben ABB ACH550 und 16 Elektromotoren mit Energieeffizienzklasse IE3 ausgestattet und in die Gebäudemanagementsysteme integriert. Dieses Upgrade sorgte für mehr Stabilität und höhere Energieeffizienz, da die Motoren nun je nach Bedarf geregelt werden können.
Die neuen Frequenzumrichter und Motoren bieten aber auch Vorteile, die über die reine Energieeinsparung hinausgehen, da sie die Betriebsgeräusche senken und einen sanften Anlauf ermöglichen. Dies reduziert die Belastung der Pumpensysteme und trägt dazu bei, die Wartungsintervalle zu verlängern. Auch der allgemeine Wartungsbedarf wird durch eine längere Lebensdauer der Pumpen verringert, insbesondere da die Frequenzumrichter die potenziell schädlichen Auswirkungen von Pumpenkavitation beseitigen können.
Payback in weniger als zwei Jahren
Die intelligenten Antriebslösungen von ABB ermöglichen eine Energieeinsparung von rund 40 Prozent und helfen der IHG dabei, ihre Green Engage-Ziele nicht nur zu erreichen, sondern sie zu übertreffen. Innerhalb eines Jahres hat das Hotel 445.000 Kilowattstunden Energie eingespart und damit die Kosten um 37.000 US-Dollar gesenkt. Das ergibt einen voraussichtlichen Return on Investment in weniger als zwei Jahren.
Durch das Green Engage-Programm wurde die CO₂-Bilanz des Hotels um 253 Tonnen Kohlendioxid (CO₂) pro Jahr reduziert. Wenn ähnliche Energieeinsparungen in nur einem von vier der weltweit geschätzten 187.000 Hotels (laut STR Global) erreicht werden könnten, würden die globalen CO₂-Emissionen um fast 12 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden – vergleichbar mit der Stilllegung von drei Kohlekraftwerken.